距布里斯班约300公里的Kogan Creek是澳大利亚最大的发电厂,装机容量为750兆瓦。此外,该发电厂的发电效率为45%,是澳大利亚效率最高的发电厂之一。此类发电厂都装配巨大的冷却塔,冷却塔的顶盖大小如同一个足球场,由15米的高柱支撑。在波纹钢板顶盖的下面是两个喷出60至80摄氏度蒸汽的低压轮机,释放的热气流经大型热交换器。直径9米的大型风扇从下方将冷气吹到金属板上,使蒸汽发生冷凝。每秒钟冷凝的水可达500升,冷凝水先是流入冷却器下方的收集器,然后流入水箱。水箱中的水通过泵被再次输送至电厂用于产生蒸汽。
不过,发电厂不能在完全没有水的情况下运行。从深井抽取的淡水可补充轮机蒸汽循环产生的损耗,同时可作为电气设备的冷却水,因为这些电气设备不能只靠空气冷却。但是,Kogan Creek电厂的节水率高达90%,在节水方面远远领先于同类发电厂。在水冷却电厂被迫压缩发电量的极度干焊时期,采用这种解决方案的电厂可维持先前发电量。Kogan Creek还通过向冷凝器的下表面喷水,实现进一步冷却。这使得电厂运营商在40摄氏度以上高温条件下,也能满负荷生产(750兆瓦),或者在电网出现瓶颈的情况下,也生产一些兆瓦的电量
自2007年底正式投产以来,Kogan Creek电厂已连续向昆士兰州至南部新南威尔士之间的高压输电线输送电力。该高压输电线供电区包括东部沿海几座大型城市,例如布里斯班和悉尼等,满足澳大利亚近一半人的电力需求。
图片: http://www.siemens.com/ct-pictures/in20080504