轨道交通日益发展,您将从与西门子的合作中获利。 从下面的例子中,您能够了解到我们如何通过锐意创新的解决方案推动技术进步:
自动引导交通(AGT)
Railcom Manager系统
高速列车 Velaro E
EuroSprinter/Trainguard高性能机车
融资理念
Sitras SES储能系统
Transrapid 磁悬浮列车
虚拟现实系统
自动引导交通(AGT)
乘坐地铁出行,瞬间抵达?
全世界各大城市人口不断增加,从而使得对于高效、可用的城市轨道交通的需求日趋高涨。这类系统可同时向运营商提供高度的安全性及成本效益,并保障他们投资的安全性。而我们拥有解决方案
自动引导交通 AGTl
更为灵活-完全自动化
我们无人驾驶、完全自动的AGT系统专为新路线设计,并适用于正在升级的既有基础设施。由于这些系统自动运营,它们能给运营商带来更多经济效益 - 而且增加了铁路交通对乘客的吸引度。无论何时都可根据需求缩短行车间隔,而当乘车人数超过平均水平时,特制的列车也能快速、灵活地投入运营。
完全自动化的运输-来自西门子的、以顾客为导向的先驱性城市轨道交通解决方案。
轻松出行——Railcom Manager系统
Railcom Manager系统可以营造一个由闭路电视监控系统(CCTV)、自动化和信息通讯技术组成的综合网络。最终可以提升车站、轨道、列车和乘客的安全性。
高速列车 Velaro E
高速列车 Velaro E:最高时速为350公里的Velaro E 列车是目前最快的系列生产的高速列车。高度的乘车舒适性与创新的业务和服务概念在Velaro E列车上得到了完美的结合。
EuroSprinter/Trainguard高性能机车
从挪威北角到卡拉布里亚区再也没有国界?
欧洲已走向联合。但由于不同国家的电压与列车控制系统各不相同,当涉及到列车旅行的问题时,国界仍然存在。这极大地阻碍了跨边境铁路运输的发展。但我们在此同样拥有解决方案.
EuroSprinter
真正的欧洲机车
我们最新推出的高性能四系统机车可兼容大多数欧洲电源系统,这就使得乘坐列车自由穿越15个 欧洲国家的边境线易如反掌。其车载设备包括:使最高速度高达230公里/小时的电源、水冷式高电压IGBT牵引变流器以及最先进的带有多种信号指示、颜色与发光亮度的LED 照明技术。
Trainguard
ETCS 产品家族
通过其Trainguard 产品家族,西门子为标准化的ETCS 欧洲列车控制系统提供必要组件-这同样是乘坐列车自由穿越欧洲的重要要素-而且它在涉及到提高网络利用度与收益性问题时,还具有决定性作用。
融资理念
公共交通方面的投资裹足不前?
世界各地都越来越需要高性能的铁路交通系统。然而,公共开支却日益削减。因此,为确保紧跟移动交通需求,加速扩展既有基础设施并修建新的基础设施,需要采用革新型模式,以实现此类目标。而我们拥有解决方案。
革新型融资概念:
公私合营可作为未来模式
公共与私营机构与项目伙伴需要新型、定制的融资解决方案,联合抵御运营风险。我们认为自己不仅是生产商,还是咨询与解决方案供应商。我们利用单一来源,提供所有的铁路需求,从而确保有关各方从高度可靠的计划中受益。不管资金是否到位,我们在紧急需要时也应保证立即实施项目计划。
Sitras SES储能系统
能量消耗减缓?
现代化的城市轨道交通车辆能够将其制动时所产生能量的近40%馈入牵引供应系统。只有当其他车辆同时加速时,才可直接使用该能量。但这发生的可能性极小,尤其是在二级路线上。这种宝贵能量的丢失无法避免吗?不。我们拥有解决方案。
Sitras® SES 静态蓄能系统
制动与存储
前面提及的所丢失能量现在可以借助我们的静态蓄能系统得以利用。这在经济上的好处显而易见,而且还能减少对环境的压力。
因而,Sitras SES有助于即使在最大负荷情况下,也能稳定电压。凭借对制动能量的高效利用,它还有助于削减运行成本。
Transrapid 磁悬浮列车
为62亿人口提供移动交通?
市场日趋融合,世界变得越来越小,越来越多的人要求获得改进的移动交通选择方案。但我们的星球不能应对互为关联的能量需求增长与二氧化碳排放增多的相关问题。因此,我们必须尽全力开发先驱性运输系统,这种系统应在更加高效运转的同时,减少对环境的破坏。幸运的是,我们拥有所需解决方案。
Transrapid
提供高速度的高科技
高速磁悬浮列车系统载客量大,并能为乘客提供出色的舒适- 安静、节能。Transrapid与众不同,甚为它拥有卓越的加速性能,其最大速度可超过500公里/小时。这意味着它进行长途旅行时同样可以瞬时抵达。但更重要的是,它同时还非常的高效与环保。
Transrapid -这是未来的运输系统。我们对该系统的贡献包括推进系统、电源、运行控制系统以及通信技术。不管是作为机场连接线,地区性运输系统,还是长途车辆,Transrapid都设定了旅行领域的新尺度。它首次在上海投入商业运营,从市中心到机场的30公里路程只花费了7分半钟。
虚拟现实系统
未来将是3D的世界?
从概念一直研制到成品。铁路行业需要我们提供快速、可靠与最优质的产品。因而对于我们来说,开发过程至关重要,处于核心地位。我们一直寻求获得更快、更好的产品制造新方法,这项战略会使产品与顾客从中受益。而我们拥有解决方案。
虚拟现实系统
用于开发阶段的智能IT解决方案
虚拟现实这种交互式的模拟环境可使我们开发商在处理特定项目时与计算机生成的3D对象实时交流。这使得设计与开发过程最优化并有效支持整个项目,例如通过更简易地评估不同的工程解决方案以及各种设备安装的可能性,为生产与组装工作制订计划,或者甚至为顾客准备过程演示。这增加了项目的透明度与机动性 - 在质量、时间与成本上的优势显而易见。