中国第一台超厚板坯连铸机——西门子向首钢秦皇岛公司提供浇铸厚度可达400毫米的连铸机
中国钢铁企业首钢集团与西门子冶金技术部签订一项合同,西门子将为首钢提供一台浇铸厚度在250毫米到400毫米范围的板坯连铸机。首钢将因此而成为中国第一家有能力浇铸超厚板坯的钢铁企业。连铸机将被安装在位于河北省的海滨城市秦皇岛的秦皇岛首秦金属材料有限公司,生产出的板坯将被现有厚板轧机轧制成适用于造船和石油工业的钢板。连铸机计划于2010年6月投产。
首钢集团公司是中国领先的钢铁企业之一。在2007年,公司主要面向国内市场生产了1,240多万吨钢材,品种主要包括优质线材和棒材、厚板、热轧和冷轧带钢及薄板、镀锌产品等等。出于环保的考虑,位于北京的首钢集团公司将把炼铁和炼钢生产设施进行搬迁。因此,一座名为秦皇岛首秦金属材料有限公司——由首钢集团公司与韩国工业巨头现代集团以80:20比例出资成立的新钢厂,在北京以东270公里的秦皇岛市拔地而起。
西门子冶金技术部将为这座钢厂提供1台年产能力达110万吨的板坯连铸机的设计和关键设备。板坯的厚度为250毫米至400毫米,宽度为1,600毫米至2,400毫米;连铸机的弧形半径为11米,冶金长度为45米。为了进一步改善连铸坯的质量,铸机的垂直长度将比西门子奥钢联的常规连铸机设计增加1米左右,以促进钢水中夹杂物的上浮和去除。400毫米厚的板坯将采用带液芯矫直,这将有助于提高拉速——达到0.7米/分——因而能够比全凝固矫直方案达到更大的产能。
西门子在本连铸机项目上的供货范围包括:核心系统和设备的详细设计,出坯区和维修设备的基本设计,1级和2级自动化,以及各种工艺包。连铸机机头区域的工艺包包括改善结晶器液面自动控制性能的LevCon 2、提高漏钢预报水平的MoldExpert 2、可快速更换磨损铜板的箱式结晶器SmartMold以及可实现结晶器在线动态调宽的DynaWidth。DynaFlex将允许在线灵活调节结晶器的振动参数。铸坯导向系统工艺包包括可以远程调节的智能弯曲段SmartBender和随后的智能扇形段SmartSegment,它们同DynaGap自动化方案相结合,能够实现板坯厚度的快速全自动调节。
2级Dynacs二次冷却模型计算沿铸坯长度方向上任一位置的温度分布,并根据这一信息结合考虑拉速和钢种的情况而确定最佳的二冷设定点以及铸坯凝固终点的位置——即使在非稳态浇铸条件下也能做到。此外,通过应用DynaGap SoftReduction动态轻压下技术,根据Dynacs计算出的设定点而在铸坯凝固终点所在区域调节辊缝锥度,能够进一步改善连铸坯的内部质量。新型三维喷淋系统将保证不同宽度的板坯都达到理想的冷却效果。采用I-STAR转辊后,仅需极少量的外部喷淋水来提供铸机冷却,从而降低了超厚板坯的浇铸过程中板坯表面过冷的风险。
将要提供的其他设备还包括:用于浇铸250毫米和400毫米厚板坯的结晶器,中间包车和铸坯导向设备的专用零部件,结晶器保护渣加料装置、打号机、辊缝检测仪等成套设备以及满足一年生产所需备品备件。项目还将包括对于国内制造、安装、调试、投产和考核的技术服务以及人员培训。
西门子提供给首钢迁安钢铁公司的2台双流板坯连铸机分别于2006年12月和2007年1月成功投产,是西门子赢得本合同的重要原因。
欲进一步了解钢铁厂、轧机和后处理线的技术方案,请登陆:http://www.siemens.com/metals
######
西门子在中国
西门子是中国深受喜爱并广受尊敬的企业公民,与中国的合作可以追溯到1872年,当时西门子公司向中国提供了第一台指针式电报机。公司见证了中国改革开放带来的巨大变化,并且非常自豪地成为中国经济发展中忠实并值得信赖的合作伙伴。西门子旗下所有业务都已活跃在中国,包括自动化与控制、电力、交通、医疗、信息与通讯、照明以及家用电器等。作为基础设施建设和工业解决方案供应商,其核心业务主要集中在三大领域:能源和环境保护、工业和公共基础设施建设,以及医疗。迄今为止,西门子在中国已经建立了90多家运营企业,在60个城市建立了地区办事处。这种区域组织结构让公司更好地把握市场脉搏,了解本地信息,更加有效的满足客户的需求。西门子拥有超过50,000名高素质的员工,是在华拥有员工数最多的外商投资企业之一。公司长期致力于成为中国经济不可分割的组成部分,通过继续扩大投资,增强本地研发和软件开发,拓展本地采购活动,来保证其在华业务的长足发展。
冶金技术部(MT)隶属于西门子工业系统与技术服务集团 (I&S) ,是钢铁行业、铝扁平材轧制领域和露天开采领域国际领先的工程设计和设备制造公司之一。MT由奥地利林茨奥钢联工程技术公司与西门子的电气工程产品和自动化方案业务合并组成,为冶金企业全程提供完整工艺技术及综合自动化方案和服务。
欲进一步了解钢铁厂、轧机和后处理线的技术方案,请登陆:http://www.siemens.com/metals.
欲了解更多信息并下载相关文件,请登录网站: http://www.industry.siemens.com
如欲了解更多信息,请联络:
西门子(中国)有限公司
工业系统及技术服务集团
郭丹妹 女士
电话:010 – 6476 6196
电子邮件:danmei.guo@siemens.com