西门子环保相关业务将在2011年实现250亿欧元收入
首席执行官罗旭德表示:“我们正在大幅超越我们的竞争对手”
在不断加强在高增长市场中的业务之际,西门子今天首次就其与环境相关的业务组合和环保相关的业务规模进行了统计。在2007财年,其与环保和气候保护相关的产品和解决方案为公司带来约170亿欧元的收入——约占其全部收入的四分之一。独立审计事务所普华永道对西门子环保业务组合及其统计方式进行了审计和认证。西门子预计其未来几年在这一领域将保持约10%的年均增长率。西门子总裁及首席执行官罗旭德在伦敦表示:“到2011年,我们的环境友好型产品和解决方案将实现250亿欧元的收入。”
在2007财年,西门子通过其在环保领域的产品和解决方案帮助客户减少二氧化碳排放高达1.14亿吨,超过西门子自身排放的二氧化碳量20倍。预计到2011年,这一数字将达到约2.75亿吨,相当于世界6个大型城市(包括伦敦、纽约和东京在内)目前二氧化碳排放量的总和。
本周一,西门子总裁兼首席执行官罗旭德在伦敦举行的年度媒体峰会上首次披露了公司环保领域的业务组合。“在上一财年,我们在环境领域的业务组合实现了约170亿欧元的收入。”罗旭德表示,“我们正在这一领域大幅超越我们的竞争对手。”公司对2011年的预期将主要基于其工业、能源和医疗业务领域中在环境相关的业务中的有机增长。
这一全面的业务组合包括几乎所有与环境相关的解决方案:发电、输电及用电——建筑、照明、运输和工业——以及有关的环境技术,如水净化技术和空气污染防治技术等。独立审计机构普华永道对该业务组合在2007财年实现的收入、二氧化碳的减排总量和西门子所采用的统计方法进行了审计和认证,其所依据的是世界可持续发展商业委员会与世界资源研究所共同制订的《温室气体排放议定书》开列的相关准则。
在2007财年,西门子在其业务活动中共排放二氧化碳510万吨——如对热能和电力的消耗以及商务旅行等。尽管这一总量业已相对较少,但西门子仍在此基础上提出更高的目标:在收入持续增长的同时,实现2011年温室气体排放比2006年减少20%。西门子还计划进一步在生产过程中提高水资源的使用效率,减少制造环节的废弃物。此外,西门子管理委员会近期还批准了一项环境计划,该计划囊括了上述所有目标,并将作为公司“面向2010”计划的重要组成部分。
西门子几乎所有的业务集团都涉足于公司的环境业务组合。在2007财年,西门子二氧化碳减排主要来自于燃气轮机、节能照明系统、老式电厂的现代化改造、风力发电系统和环保列车等业务。环境业务组合还包括公司医疗业务领域的产品,如Somatom Definition双源CT机,与上一代产品相比,该设备每次诊断可节能30%,铅含量减少80%。
符合西门子环境业务组合准入标准的产品必须能够实现温室气体减排;而符合这一标准的技术,也必须能够有助于减少污水和废气排放。西门子在可再生资源领域的所有产品——如公司所架设的7000台风力发电机(总发电能力约7000兆瓦)——均满足这一标准。同样,西门子为太阳能热电厂提供的发电机组也符合这一标准。
对西门子其他产品在二氧化碳减排方面的潜力的计算均参考了一些特定的参数。例如,在计算目前最先进、最高效的燃气轮机发电厂的减排潜能时,采取了对排放量进行比较的方式:由于此类燃气轮机能效高达58%,因此其每千瓦小时所产生的二氧化碳只有345克,远远低于578克的世界平均水平。类似的例子还有LED和节能灯:与传统的照明系统相比,这些技术大幅度减少了电力消耗,因此极大地有助于减少二氧化碳排放。环境业务组合还包括了对老式电厂的现代化改造,其通过提高生产效率,以相对低廉的成本大幅减少了二氧化碳的排放。
在通过优化建筑物电能消耗实现节能方面,主要是通过有无对比进行计算。近些年来,西门子已对全球6500余个建筑物实施了能耗优化,降低了能源成本,并因此减少排放高达25%。在这一领域,最为突出的是在维也纳的一个室内游泳池项目:通过西门子技术专家的设计,与同等规模的建筑物相比,该泳池最终实现减少热能消耗66%、水消耗45%。
西门子将定期对环境业务组合进行审核并将进一步完善。环境项目的进展情况也将每年在西门子《企业责任报告》中进行披露。
######
西门子在中国
西门子是中国深受喜爱并广受尊敬的企业公民,与中国的合作可以追溯到1872年,当时西门子公司向中国提供了第一台指针式电报机。公司见证了中国改革开放带来的巨大变化,并且非常自豪地成为中国经济发展中忠实并值得信赖的合作伙伴。西门子旗下所有业务都已活跃在中国,包括自动化与控制、电力、交通、医疗、信息与通讯、照明以及家用电器等。作为基础设施建设和工业解决方案供应商,其核心业务主要集中在三大领域:能源和环境保护、工业和公共基础设施建设,以及医疗。迄今为止,西门子在中国已经建立了90多家运营企业,在60个城市建立了地区办事处。这种区域组织结构让公司更好地把握市场脉搏,了解本地信息,更加有效的满足客户的需求。西门子拥有超过50,000名高素质的员工,是在华拥有员工数最多的外商投资企业之一。公司长期致力于成为中国经济不可分割的组成部分,通过继续扩大投资,增强本地研发和软件开发,拓展本地采购活动,来保证其在华业务的长足发展。
欲知更详细信息,请联系:
西门子(中国)有限公司
段伟先生
电话: +86-10-6476 3102
传真: +86-10-6476 4922
电子邮件: wei.duan@siemens.com
王鑫女士
电话: +86-10-6476 3263
传真: +86-10-6476 4922
电子邮件: cecilia.wang@siemens.com
方珊珊女士
电话: +86-10-6476 3736
传真: +86-10-6476 4922
电子邮件: shanshan.fang@siemens.com
如欲了解更多信息,敬请登陆:http://www.siemens.com.cn/press