2009年7月7日
储能装置每年减排80 吨二氧化碳
西门子推出全新的电车混合储能系统。采用这种解决方案的电车在不使用架空电缆的情况下,最远可行驶2,500米,可节省大量能源。这主要归功于双电层电容器与电池的有机结合。无需架空电缆的电车尤其适用于有历史意义的街区(电缆会破坏城市景观),或者不易安装架空电缆的地方——例如隧道、桥下或大型十字路口。
2009年7月3日
利用泡沫提高油井采油量
西门子研究人员与俄罗斯石油公司Rosneft合作开发出了一种能够提高采油量的全新工艺。目前,油井的平均开采率约为30-40%,剩余的油仍然沉积在岩层中。全球的石油生产商都在努力提高采油率。西门子开发的新工艺是可有效清洁油井的一种酸性泡沫。这能够清除储油岩石中阻止原油流动的物质,从而使原油能够更容易流到钻孔。通过采用这种方法,Rosneft 已经大幅提高了数个油井的采油量。
2009年7月1日
世界上最省电的干衣机横扫市场
根据位于德国纽伦堡的捷孚凯市场研究集团(GfK Group)的调查结果显示,新型blueTherm干衣机自上市之后不久就获得了高档冷凝式干衣机市场60%的市场份额。blueTherm是西门子针对900欧元以上高档冷凝式干衣机细分市场所推出的第一款产品,目前已热销了10万台。该款干衣机采用了独特的棉绒去除系统和新型热泵技术,因此成为当前市场上的节能冠军。
2009年6月2日
“绿色电能”:短时间内达到峰值负载
通过对老式发电厂进行现代化改造,西门子工程师成功的大幅度提高了发电机组效率,同时降低了二氧化碳排放量。这使发电厂运营商提高了轮机发电量,或者说是在更短的时间内使发电厂达到峰值负载。这两种情况都不需要消耗更多燃料,因此这意味着我们获得了“绿色电能”。譬如,通过现代化改造,E.ON 在德国不来梅附近的Farge燃煤电厂的发电效率由先前的39%提高至42%。
2009年6月1日
面向整个公司的生产改造方案
西门子正为改进自己的生产流程铺平道路。全新的生产改造方案旨在大幅提高生产率,即使在资源匮乏的条件下亦是如此。据最新一期西门子研究类杂志《未来之窗》报道,目前,西门子正在对遍布40 个国家的300 家工厂的生产系统进行逐步改造。
2009年5月5日
更加环保的燃气电厂
西门子和挪威Statkraft 电力公司正在研究一项用于清除联合循环电厂废气中二氧化碳(CO2)的技术。此前,西门子已开始研究分离燃煤电厂废气中CO2 的技术。目前,该项技术正在根据联合循环电厂的特殊情况进行改造。
2009年5月2日
9.4T MRT 揭秘脑部情况
未来,Juelich 研究中心的研究人员将借助西门子先进的成像系统,探索脑部深处的秘密。4 月29日,一台世界上独一无二的大型医疗设备在该研究中心投入使用。这套新型系统能使研究人员详细观察到人体的颅内情况,并以100 微米的精度定位脑部的病变组织和结构变化。这种磁场强度达到9.4T(大约是地球磁场的20 万倍)的磁共振断层扫描(MRT)系统使这一切成为可能。这种MRT 系统还将在未来与正电子发射断层扫描(PET)系统集成。
2009年3月6日
紧凑、快速的包裹分拣系统
西门子开发出了一个物流中心分拣系统,所需空间大大低于同类产品。这套被称作Visicon Singulator系统的独特之处在于它能够分别登记和独立传送每件物品。为了达到这一目标,该系统采用了智能拍照系统,该系统与不同部位不同运行速度的传送带相结合。最近,在斯图加特举行的LogiMat展会上,西门子交通集团发布了Visicon Singulator系统。
2009年3月4日
Velaro高速列车通过耐寒试验
Velaro高速列车家族的最新成员已经成功地通过了在极端条件下运行的耐久性试验。在将其交付给俄罗斯之前,西门子的专家利用气候风洞对这辆列车进行了试验,以确保其能够抵御从莫斯科到圣彼得堡之间(长达650公里)的恶劣气候条件。Velaro RUS计划于2009年底投入运行,将成为俄罗斯的首辆高速列车。
2009年3月3日
研究揭示二氧化碳减排具有巨大潜力
根据伍珀塔尔气候、环境和能源研究所(Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy)受西门子公司委托而开展的一项研究发现,在居民生活质量不受显著影响的前提下,大城市可以将其温室气体排放量减少多达90%。这项研究以慕尼黑为例,阐述了现代化大城市如何大幅度减少二氧化碳排放。由于全球二氧化碳排放量的80%来自城市,因此它们尤其需要在保护气候方面起到表率作用。
2009年3月2日
面向电动车的新型驱动系统
西门子中央研究院为3月5日-3月15日在日内瓦举办的车展上所展出的两辆原型电动车提供了驱动系统。研究团队分别为瑞士概念车制造商Rinspeed和德国路福汽车公司开发了一套包括电动机/发电机、功率电子元件和电池连接接口的集成式系统。西门子中央研究院对电动概念及其增值链的相关机遇和挑战进行了探索,该项研究正是在这一总体目标框架下开展实施的。
2009年2月4日
解决世界最高大坝输电难题
西门子正在为世界最高的大坝——锦屏一级水电站大坝铺设总长约3.2千米的气体绝缘高压输电线路(GIL)。GIL具备出类拔萃的性能,相对于电缆输电方案,可传输更多的电能——在本项目中是从305米高大坝底部向大坝上水平面的架空线输电。
2009年2月3日
在一个心跳周期内完成实时3D超声成像
西门子开发出全球第一套可在一个心跳周期内实时生成心脏三维图像的超声系统。该系统将改善患者的诊疗效果,为超声心动成像树立了新的标准。有了这套全新的系统,医生可更快地分析诊断结果和采取治疗措施。首批系统已于最近成功交付。
2009年2月2日
饮用水自动毒性测试系统
西门子中央研究院的研究人员开发出一种用于测试饮水中是否存在有毒物质的全自动系统。该实验室演示模型能够以每15分钟一次的速率分析水样本,可检测出一百多种有毒物质(如杀虫剂和化学毒剂)。该系统的核心是一种能够测量特殊活性酶的生物传感器。信号采用电子传输方式,这意味着该系统具有反应迅速、高灵敏度、持久耐用等特点。西门子目前正在研究将这种演示模型转化为实用产品的可行性。
2009年1月4日
西门子帮助加利福尼亚进行太阳能发电
西门子将为Invapah 太阳能电厂——美国第一家商用太阳能热电厂,安装蒸汽轮机。该电厂采用塔式太阳能热发电技术。蒸汽由数千面镜子加热水产生。这座位于加利福尼亚莫哈韦沙漠的电厂由BrightSource 能源公司建造。莫哈韦沙漠还包括死谷,这里夏季的温度高达45摄氏度。太阳能技术是西门子与环保相关业务组合的重要组成部分,该项业务2008财年为西门子带来了190亿欧元的销售额。
2009年1月2日
从油砂中提取原料
西门子中央研究院的研究人员正在开发一种从油砂中提取沥青的、更加环保的新方法:利用电磁感应技术加热油砂,使油砂释放出这种宝贵的原材料。加拿大是世界上油砂储藏最丰富的国家,储量大约为1,780亿桶重油。自上个世纪60年代以来,加拿大的油砂资源已有大约3%被开采。在未来油价持续走高的形势下,这种低成本提取技术更具吸引力。
2008年11月5日
使用新型计算机断层扫描仪(CT)减少人体接受的辐射量
西门子正在研发一种新型计算机断层扫描仪(CT),其速度高于以往任何同类产品,成像所需的放射量也少很多。不久,这款名为 Somatom Definition Flash 的新型计算机断层扫描仪就会褪去其神秘面纱,现身在位于芝加哥的全球最大的放射协会。该设备采用了进一步加强的西门子双源技术——两个 X 射线管将在患者身体四周同时旋转扫描。这款新型扫描仪将于 2009 年上半年投入市场。
2008年11月3日
产生能量的传送带
尽管智利的Los Pelambres铜矿座落在海拔约为3,000米的安第斯山脉,但是在西门子自动化与驱动集团的帮助下,它将成为全世界利润最高的矿场之一。那里的气候条件非常恶劣,经常出现暴雪、滑坡等天气和地质灾害。然而,该矿场以其可靠的矿石运输能力和高能源利用率成为了采矿业的模范。据最新一期的研究与创新型杂志《未来之窗》报道,Los Pelambres铜矿的传送带是一个长约13公里的下山式输送系统,在输送过程中会产生电能并将其输入当地电网。
2008年11月2日
改善室内空气质量的传感器
西门子目前正在开发一种相当于楼宇感觉器官的新型传感器。根据研究与创新型杂志《未来图景》的报道,如果在楼宇内安装数千个此类传感器,不仅可以将楼宇内所有房间的空气状况、温度、照明状况报告给楼宇管理系统,还能探测到室内是否存在有毒气体或有毒物质,甚至可以将探测到的有害物质消除。
2008年10月4日
800千伏变压器成功通过测试
西门子为全球最长、输电容量最大的特高压直流输电系统(HVDC)量身打造的新型变压器已经成功通过了最后一轮测试。它是全球首台电压达到 800 千伏的直流输电变压器。目前高压直流输电系统最大传输电压一般为 500 千伏。这台与家庭住宅大小相仿的变压器是为中国“量身定制”的。西门子为中国的“云南-广东”特高压直流输电系统提供了10台高性能变压器。此系统将于 2010 年年中开始运行,将在超过1400公里的距离间传输5000兆瓦的电力。高压直流输电解决方案隶属于西门子与环境相关业务组合,该组合去年为西门子带来了170亿欧元的利润。
2008年10月3日
PET 系统:5分钟扫描全身
西门子日前推出了一款新型成像系统,将西门子最先进的计算机断层扫描(CT) 系统和高清正电子发射断层扫描(PET)新技术有机结合起来。新型 Biograph mCT 系统将分子成像技术和放射技术的优质性能集于一身,是目前唯一一个图像分辨率达 2毫米的成像系统,极佳的图像质量更是传统 PET 成像系统的四倍。现在,使用这款新型成像系统完成全套PET检查只需5分钟时间。CT X 射线以每秒3周的速度在病人身体旋转,128 层螺旋成像技术使结果的分辨率高达 0.33 mm。
2008年9月4日
使用植物油的“绿色”变压器
西门子开发的全新变压器采用植物油作为绝缘液体。这种绝缘液体不仅能完全降解,而且与常用矿物油相比易燃性大幅降低。因此,变电站在向电网输电的同时,可严格遵守环境法规要求。这种全新变压器也适用于对防火安全要求苛刻的地区,如大城市。该设备原型已做好上市准备,目前正在德国电力公司EnBW接受测试。这种绿色变压器是西门子致力于开发与环保业务相关产品的最新例证。在上一财年,西门子与环保相关业务组合实现了170亿欧元的销售额。
2008年9月3日
面向癌症放疗的3D成像工具
得益于全新治疗方法,现在癌症肿瘤的放疗速度和精度进一步提高。结合线性加速器和最新成像技术,西门子成功开发出一种解决方案,不仅可在每个疗程开始前监控肿瘤的尺寸、位置和变形,而且能够对这些参数的任何变化立刻做出反应。这使得医生能够根据患者在各个治疗阶段的实际要求,对放疗进行适当的调整。
2008年9月2日
“一起成长”的儿童助听器
西门子的全新助听器可随着使用者的年龄增长,适应不断变化的听力要求,因此在理论上可以永久使用。在专用软件的帮助下,该解决方案可满足佩戴者随年龄增长而发生变化的听力要求——例如:在学校听课或连续欣赏音乐。
2008年8月4日
侦测风电场受损情况的智能软件
西门子正在开发一种能够发现海上风电场受损情况的智能传感器系统。西门子研究人员正在开发一种具有自学能力的软件,可自动分析风电场的传动装置及其震动情况,并根据这些信息预测潜在故障。据西门子研究类杂志《未来之窗》的报道,这种软件原型已成功通过初始测试。
2008年8月3日
加密RFID芯片对抗盗版
西门子开发的全新防伪射频识别(RFID)芯片让产品盗版者的日子变得更加艰难。采用类似数字签名的技术,该芯片能够验证自身以及相关产品的真实性。这种芯片也可用于存储其他信息,例如产品原产地和序列号。未经授权,无法读取或拷贝芯片内的数据。西门子最近推出了这种全新芯片的初始原型。
2008年8月2日
白色LED创造发光效率和亮度新纪录
西门子欧司朗的工程师开发出的白色LED创造了亮度和发光效率的新纪录。LED的样品面积为1平方毫米,在350毫安的标准测量条件下,其光通量可达到155流明。与此前最亮的LED相比,新品的亮度提高了约10%。新LED在发光效率上也创造了新纪录,达到了136流明/瓦。未来应用包括普通照明和汽车前大灯。低能耗的环保型照明系统是西门子与环保相关业务组合的重要组成部分,后者在2007财年为西门子带来了高达170亿欧元的收入。
2008年7月6日
Simatic控制器迎来50周年
全球最成功的自动化系统即将迎来50周年。凭借Simatic系列控制器,西门子曾利用微型晶体管代替继电器和开关等基础电路元件。1958年,西门子在巴黎机械工具展上推出第一款Simatic控制器。Simatic控制器是一套硬连线电子系统,可监控和管理生产线上较小的子任务。
2008年7月5日
面向癌症研究的超高场强MRI扫描仪
8月份,一台全球功能最强的磁共振成像(MRI)扫描仪将在德国海德堡癌症研究中心投入使用。该扫描仪的核心组件是一个32吨超导磁体,不久前从英国牛津运抵德国,安装在特制的建筑物内。
2008年7月4日
没有变速箱的风力发电机——低成本维护
为了使海上风力发电设施更加可靠,西门子目前正在测试一种不采用变速箱的新型风力发电机。这种新型发电机的主要特点在于更加简化的设计——只需较少的机器组件——因此能够降低维护成本,提高可用性。这对于海上风力发电厂尤为重要,因为海上风力发电轮机出现故障总会产生高昂的维修费用。风力发电设备是西门子环保业务组合的核心部分,其2007年的销售额为170亿欧元。
2008年7月3日
全新喷涂工艺
西门子研究人员优化了涂层工艺,用环境友好的工艺代替传统的电镀工艺或热喷涂工艺。这些科研成果不仅大幅降低了所谓冷气喷涂工艺的成本,而且提高了喷涂质量。这种新工艺可用于防止轮机叶片腐蚀,或者为在恶劣环境条件下使用的机械组件加覆涂层。研究人员已利用这种工艺为多种物体喷上涂层。
2008年7月1日
独树一帜的联合国项目:欧司朗向印度提供节能灯
如今,印度新兴市场也在转向使用节能灯。据西门子研究类杂志《未来之窗》报道,欧司朗已成为第一个参加旨在将传统灯泡换成高能效照明设备的联合国气候保护计划的照明设备厂商。这种全新的灯具不仅能够降低印度几十万用户的电费,而且有助于维持故障频发的印度电网的稳定性,同时降低二氧化碳排放。作为提供置换服务的回报,欧司朗获得了由联合国颁发的可印在其产品上的排放证书。节能灯是西门子近期在伦敦展示的环保业务组合的核心产品,其在2007年的销售额达到170亿欧元。
2008年5月5日
优化燃烧:提升发电效率
全新的燃烧测量程序有助于提升燃煤发电厂的效率。该系统的核心元素是由西门子和美国Zolo科技公司联合开发的全新激光测量技术。据西门子研究类杂志《未来之窗》报道,该技术首次实现了对燃煤发电厂燃烧过程的实时分析和自动优化。这可使发电厂的效率提高3%。此外,利用燃烧测量程序还可降低污染物排放和发电厂运营成本。
2008年5月4日
无需用水冷却的内陆发电厂
作为联合投标人之一,西门子在澳大利亚内陆承建了一座几乎无需使用冷却水的燃煤发电厂。通过采用特殊的空冷凝汽器,发电厂采用空气代替水对轮机生成的热蒸汽进行冷却。据最新一期西门子研究类杂志《未来之窗》报道,Kogan Creek发电厂用水量较传统电厂低90%,从而证明了这是适用于干旱地区燃煤发电厂的理想解决方案。
2008年5月2日
通过光而非无线电波进行数据传输
西门子研究人员首次通过可见光成功实现高达100MBit/s的数据传输。尽管WLAN技术已经很成熟,科学家还是希望实现利用光来进行无线数据传输。原因在于千兆家庭网络对带宽和灵活性的需求日益增长,这也正是未来互联网服务所需要的。运用高性能白色发光二极管(LED),来自慕尼黑西门子中央研究院的研究人员成功地将数据在空旷空间内传输了1米多的距离。
2008年4月6日
RFID芯片确保可靠运送行李
未来,RFID技术将进一步确保旅客行李在世界各个机场之间的运送。西门子开发了一套射频芯片系统以取代系在行李箱上的条码。这种新技术将大幅减少扫描错误,以及因此而发生的分拣和递送错误。这套系统曾在阿姆斯特丹举办的航站楼设备博览会(Terminal Passenger Expo)上展出,可实现高达99.9%的RFID芯片扫描成功率,远远高于目前使用的条码。
2008年4月5日
Tiguan生产过程演示:虚实结合
在今年的汉诺威展会上,西门子演示了如何将虚拟和现实的生产过程相结合。以大众新SUV车型Tiguan的生产过程为例,西门子展示了如何借助软件和模拟工具,最大限度地提高产品设计和生产过程的灵活性、效率和质量。为此,西门子将展台布置成一条长达160米的“管道”,再现了整个生产过程链。其中一些生产步骤是实物演示,而另外一些则仅为虚拟演示,例如,板料冲压、涂装或传动系安装等。
2008年1月2日
实时无线视频简化维护工作
在不久的将来,我们久能够实现对生产设备和厂房结构的改造,使其能更快、更经济地运行。西门子开发出一种服务系统,其采用无线技术使得位于世界任何地方的工厂都能够向设计单位发送实时图像和声音。工厂设计人员在比对设备当前图像与原始设计后,能够非常细致地修改设计图,并进行改进和扩展。这种远程分析使技术人员不必花费过多时间前往施工现场,并且还节省了设计费用。目前,该系统的初步测试工作已经成功完成。
2008年1月1日
用数学优化流程
西门子正在使用数学程序优化工业流程,以提高其盈利性。来自埃尔兰根工业系统及技术服务集团和慕尼黑中央研究院的采矿专家团队目前正在集中精力提高露天开采所使用系统的有效性及其能源效率。根据在其他系统中所获得的经验,该系统成本有望节省10%至15%。同时,效率的提升还可间接的带来能耗的节约。
2007年12月5日
绿色电路板:无铅电脑
西门子禁止在其生产的电子组件与电脑中使用污染性材料。据研究类杂志《未来图景》报道,西门子正用更环保的材料替代其电路板产品中的铅和溴等污染物质。除了在其他方面的应用,这种环保组件目前还被应用于一种特殊的工业PC。这种电脑能耗极低,且90%的材料可回收。
2007年7月2日
欧洲通用机车:西门子Eurosprinter
尽管各国的电力系统不尽相同,但Eurosprinter依然能够越界飞驰在欧洲各国的铁路上。据西门子研究类杂志《未来之窗》报道,截至2008年底,这种通用的列车将在维也纳-布拉格-柏林的轨道上投入运行。Eurosprinter的核心组件是一个基础机车,配备专用系统,可使列车适应所在地区的轨道和电网,无需再耗时在边境更换机车。 Eurosprinter曾于2006年9月创下时速为357公里的电力机车行驶速度世界纪录。目前该纪录仍未被打破。
2005年1月1日
低成本磁共振成像系统
中国深圳的王建民的发明降低了磁共振成像系统的成本,使预算较紧的小医院也能用得起这种新型高科技医疗设备。西门子为预算较少的诊所开发出了一种1.5特斯拉的磁共振成像系统,这种系统比同类产品便宜数十万欧元。王建民设计出一种小型的开关矩阵,这种开关矩阵既可以降低成本,同时又能够保持西门子磁共振成像系统的高质量标准。这种系统利用高磁场和线圈探测信号。西门子的TIM(全景成像矩阵)技术使用了几个线圈,这不但缩短了探测时间,而且提高了图像质量,这需要非常复杂的探测技术。这种新型、简单的开关矩阵采用了TIM技术,同时还降低了新款磁共振系统的成本。
2005年1月1日
机车驱动的革命: 更少能源,更大空间
两位发明家的合作引发了机车驱动系统的一场革命。在纽伦堡工作的Andreas Joeckel 和他的同事,奥地利格拉茨的Martin Teichmann,开发出一种转向架,这种转向架融合了驱动、走行装置和制动技术。他们的发明还淘汰了能够产生噪音、而且容易磨损的部件,例如变速箱。并且,这种紧凑的驱动系统的能耗比以前减少了20%。例如,在相同的能耗下,一个使用这种转向架的四车厢地铁列车可比普通列车多运载200多位乘客。节省的能源足够113户家庭使用。Joeckel 的创意是将发动机安装在车轴附近,而Teichmann 的贡献是将该系统集成到列车驱动系统中。慕尼黑地铁系统已经对这种系统的原型进行了测试。这种新型的驱动原理还适用于长途列车和高速列车。
世界上最大的燃气轮机首次点火
世界上最大的燃气轮机即将首次点火:周四,该燃气轮机将在因戈尔施塔特附近的伊尔士京试验电厂首次投入运行。这台重达444吨的大型轮机是西门子开发的首台新一代发电设备,在发电效率及环保方面都是过去所不能比拟的。该燃气轮机输出功率高达340MW,基本与13架巨型喷气式飞机的引擎相当。其单个轮机叶片功率相当于10台保时捷911引擎的总功率。