根据位于德国纽伦堡的捷孚凯市场研究集团(GfK Group)的调查结果显示,新型blueTherm干衣机自上市之后不久就获得了高档冷凝式干衣机市场60%的市场份额。blueTherm是西门子针对900欧元以上高档冷凝式干衣机细分市场所推出的第一款产品,目前已热销了10万台。该款干衣机采用了独特的棉绒去除系统和新型热泵技术,因此成为当前市场上的节能冠军。
blueTherm干衣机的耗电量低于欧洲能效等级A级标准40%,是传统能效等级B级设备的一半,甚至比同类热泵干衣机还省电20%。这使得blueTherm成为世界上最节电的冷凝式干衣机,每洗一次衣物能够为用户平均节约0.5欧元。如果按一个四口之家(两个成年人和两个孩子)每周使用干衣机四次计算,那么在四年内即可收回这种干衣机超出能效等级B级干衣机的成本。
blueTherm的特别之处在于其自动棉绒去除系统——一种用于冷凝器的喷淋器。它不但节省能源,而且使用方便:用户无需清空棉绒过滤器。这种新型技术将冷凝水抽入干衣机顶部的一个槽中,用于每次干衣过程中的棉绒冲洗(四次)。收集在水槽中的棉绒在每次水槽排空时能够被自动冲洗掉。这使得干衣机在整个生命周期内都能保持较低的能耗水平。对于传统冷凝式干衣机来说,用户必须亲自清洗用手很难接触到的棉绒过滤器。聚集在冷凝器或过滤器中的棉绒会阻碍热能传输,从而降低系统效率。
热泵是这种干衣机的心脏。热泵能够在机器内部来回传输热能。干衣机复杂的热管理系统能够暂时将热能储存在干衣机的热风和蒸汽中,便于用于之后的加热。由于干衣机没有将热能损失到外部,因此大大降低了能耗。
图片:http://www.siemens.com/ct-pictures/in20090701