西门子正为改进自己的生产流程铺平道路。全新的生产改造方案旨在大幅提高生产率,即使在资源匮乏的条件下亦是如此。据最新一期西门子研究类杂志《未来之窗》报道,目前,西门子正在对遍布40 个国家的300 家工厂的生产系统进行逐步改造。
初步成果表明,即便是简单的举措也能带来显著的效果。譬如,位于柏林的一家测量仪表厂优化了生产流程,使生产效率提高了20%。该工厂生产SiProtec 系列数字保护装置,用以防止高压线和终端设备在过压或雷击条件下受损。西门子的生产系统帮助工厂缩短了生产时间:以往装配运输前,生产一件产品需要4 个工作日,而现在只需1 小时。同时,该系统不仅使不合格产品率下降了四分之一,同时节省了1,200 平方米的生产空间。
在引进新的生产系统之前,工厂400 名员工不得不走很远的距离去取材料,还经常需要花时间等待产品接受功能检测。在日常工作中,他们不得不经常中断手头的工作,为下一道工序做准备以及对工具和资料进行分类。在每道工序结束之后,产品会被存放在一个容器内,直到员工有时间将它们投入下一道工序当中。
如今,新的生产系统能够在各道工序之间实现更好的相互协调。以往,生产线上的员工都是前后排列,相互之间的距离很远;而现在的生产线已被改造成U 型,由固定的员工小组负责操作。员工所需的材料都近在咫尺,因此他们可轻松地将产品传送给同一生产线上的下一位工人,直至产品生产完工并封装。这种全新的系统具备多种优势:工作区依据不同的工序进行设置;经过周密设计,工作区的设备易于使用,并且最大限度地缩短了工作台之间的距离;工序之间的分类整理和工作中断也不复存在。
新的生产系统是面向整个西门子公司的一项举措,以达到优化生产的目的。对不同的工厂而言,生产系统在原理上是一致的,但每个工厂具体采用的解决方案不尽相同。目前,精益生产已不是一个新的概念,却很少能够被持续贯彻。迄今为止,仍然只有很少技术公司能采用统一的生产系统。
图片: http://www.siemens.com/ct-pictures/in20090601