根据伍珀塔尔气候、环境和能源研究所(Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy)受西门子公司委托而开展的一项研究发现,在居民生活质量不受显著影响的前提下,大城市可以将其温室气体排放量减少多达90%。这项研究以慕尼黑为例,阐述了现代化大城市如何大幅度减少二氧化碳排放。由于全球二氧化碳排放量的80%来自城市,因此它们尤其需要在保护气候方面起到表率作用。
伍珀塔尔研究所针对慕尼黑到2058年为止可能出现的情况分别进行了乐观和保守两种程度的分析。在乐观情况下,每位居民年均排放量保持在750千克,二氧化碳排放量将可以降低90%左右;即使在保守情况下,二氧化碳排放量也能降低80%。如果能够严格采取一切可提高能效的措施,仅通过可再生能源和低碳能源就有可能满足大部分电力需求。仅仅在30年时间内,我们就能看到城市中出现低碳区。
在减排方面所进行的投资都是可以逐渐收回成本的。例如,在慕尼黑,截至2058年,如果按照被动式节能房屋标准翻新旧建筑和修建新建筑,将有可能比按照现行的《2007年节能法》修建新建筑要多花费130亿欧元。这相当于每个人平均每年额外支出约200欧元,差不多是年均燃气费的三分之一。然而,到2058年,这些举措将节省价值16亿-26亿欧元(人均1,200至2,000欧元)的能源,从而在一定程度上抵消这部分的额外投资。
这项研究表明,最有效的减排方法是提高建筑物的隔热保温性能、采用可再生能源和低碳能源、热电联产以及采用节能电器和照明器具。在交通领域,最大的节能减排潜力来自于增加公共交通,减少私车出行,改用电动汽车。
继去年发布关于伦敦的可持续基础设施的初步研究报告之后,西门子又发布了其姊妹篇报告——《可持续城市基础设施:慕尼黑——通往无碳未来之路》。西门子拥有世界上最广泛的环保相关业务组合,并在2008财年在这一领域实现销售额190亿欧元,它必将能够为节能减排做出巨大贡献。
图片: http://www.siemens.com/ct-pictures/in20090303